This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197-Q1:负轨无负载条件的VO规格问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2197-Q1, OPA2197, OPA197, OPA4197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774480/opa2197-q1-vo-spec-question-for-negative-rail-no-load-condition

部件号:OPA2197-Q1
主题中讨论的其他部件: OPA2197OPA197OPA4197

我有一个关于负轨无负载条件的Vo规格问题的问题。

数据表显示,Ta =25时,5mV为典型值,15mV为最大值。

此规格是否也适用于Ta -40105?

如果不是,请告知我们规格。

Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,它仅在25C时有效,此外,它不描述零件的线性操作区域。   请参阅随附的。  

    e2e.ti.com/.../Op-Amp-Aol-vs-Vout-RevTG.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    您是否有OPA2197-Q1的爪形曲线?

    Kasuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡苏亚山

    有关最大电源曲线下的典型输出电压摆幅与输出电流,请参阅OPA197/OPA2197/OPA4197商业4197商业产品数据表(图14和15)。 OPA2197-Q1曲线与OPA197系列相似。

    www.ti.com/.../opa197.pdf

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasuya-san,

    我们 尚未看到 您就 OPA2197-Q1 调查做出任何其他回复。 如果已获得您所需的信息,请关闭此e2e查询。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程