This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7347:THS7347能否用于1080p和WUXGA?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773804/ths7347-could-ths7347-use-for-1080p-and-wuxga

部件号:THS7347

客户使用THS7347作为VGA1和VGA2的mux,分辨率XGA和WXGA没有任何问题。  

他们计划在 将来使用THS7347作为1080p和WUXGA的mux。  

他们想知道(1) THS7347是否具有能力? 和(2)是否有任何设计点需要更改?  

像素频率
XGA (1024x768/60Hz) =65MHz
WXGA (1280x800/60Hz)=83.46MHz
1080p (1920x1080/60Hz)1080)=148.5MHz
WUXGA+[1920x12000/60Hz (1.2万 (RB)]=152MHz


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Rock,

    是的,THS7347应该能够处理1080p信号。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasan,

    WUXGA应用程序如何? THS7347是否有任何布局指南文档,我们是否可以使用4层PCB设计。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖秀冬您好!

    放大器也应该适合WUXGA应用。 遗憾的是,此零件没有布局指南,但是使用4层设计不会有问题。 数据表还提到:"如果监控器或缓冲器PCB迹线> 25 mm ,建议至少将一 Ω 个10 μ m电阻器与每个信号串联,以减少PCB寄生问题。"

    最佳,

    Hasan Babiker