This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UAF42:TINA模拟:电路错误

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: UAF42
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767538/uaf42-tina-simulation-circuit-error

部件号:UAF42

你好

我的客户尝试模拟连接的电路,但无法模拟,因为报告了电路错误。 您能说出电路上的问题吗?

e2e.ti.com/.../BPF.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,涩谷

    使用UAF42E模型(而不是UAF42模型),您的仿真对我有效:

    e2e.ti.com/.../shibuya.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,

    这是一个很好的发现! 我们的客户在获取UAF42模型进行仿真时遇到问题,该模型似乎是涩谷所使用的版本。

    我在Tina SPICE Macros (Tina SPICE宏)> Other Components (其他组件)下拉列表中看到了UAF42E的位置,这似乎是正确的。 但是,UAF42版本似乎列在SPICE Macros (SPICE宏)> Operational Amplifier (运算放大器)下拉列表下,这不正确。

    "E"代表增强型,这些模型往往比标准模型更复杂,并且可能设计得更好。 如果我有时间,我会检查两个模型的语法,看看有什么不同。

    感谢你的帮助。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Thomas:

    我偶然发现了UAF42E模型,不久,我就放弃了Shibuas仿真功能... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai先生,

    我还尝试了UAF42E模型与涩谷的仿真,但 无法获得与您相同的响应。 文件附在此处。 你能告诉我我哪里出错了吗? 另外,我在选择带通切割频率时也有困惑。 如何调整此电路中的频段,因为数据表中没有提供特定示例。

    e2e.ti.com/.../5822.UAF42E-Bandpass-filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parag,

    您的模拟对我有效:

    e2e.ti.com/.../parag.TSC

    在设置频率和Q时,UAF42的工作方式与任何其他状态变量滤波器类似

    您是否阅读了附注?

    www.ti.com/.../UAF42

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai先生,

    再次感谢您的支持。

    此致
    Parag