This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:FDA单端到差动电路设计计算器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP, THS4511, THS4511-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771636/lmh5401-sp-fda-single-ended-to-differential-circuit-design-calculator

部件号:LMH5401-SP
主题中讨论的其他部件: LMH5401THS4511THS4511-SP

Excel计算器可帮助设计人员解决LMH5401-SP全差动放大器(FDA)周围的电路组件问题。  计算器是根据LMH5401-SP定制的,因为公式考虑了集成在IC上的内部25欧姆反馈电阻。

用户应输入以黄色突出显示的值,即(1) 目标电压增益(2)源阻抗和(3)目标反馈电阻。

绿色突出显示的值是计算值。

e2e.ti.com/.../LMH5401_2D00_SP_5F00_Single_2D00_ended-to-Differential-Caluclator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用计算器时,请确保使用AMPOUT节点的参考电压增益。 请参见单元格I2上显示功率增益,电压增益和参考平面的图形。

    谢谢
    基督教
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以为THS4511差分放大器等定制此电子表格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,可以。 您需要修改一些公式,以便LMH5401-SP反馈路径中的内部25欧姆更改为0欧姆,THS4511-SP就是这样。 因此,对于THS4511-SP,RF将等于RF*。

    谢谢
    基督教