This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:使用LMV321放大器作为比较器时输出电平不稳定

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767108/lmv321-output-level-unstable-when-using-lmv321-amplifier-as-comparator

部件号:LMV321

您好,

我正在使用LMV321放大器作为两个直流信号的比较器,如所附的Shematic所示。

连接到V+引脚1的信号的值约为3V,频率范围为450KHz。

问题在于,尽管信号电平之间的距离足够远,根据测量结果,V+(U8-1)输入引脚几乎为1.5V,Vin-(U8-3)输入引脚几乎为0.18V, 系统启动后,输出(U8-4)在"0"和"3V3"逻辑电平之间长时间摆动。 事实上,它几乎摆动了2分钟。 经过此时间后,它将保持在"3V3"级别。

我在示波器上看到了两个信号(V+,V-),并且没有峰值可导致这种行为或证明这种行为,因此我不知道问题的根源。

输入电平中是否有任何问题会导致LMV321失衡? 我应该以不同的方式设置它们吗? 我知道将该设备用作比较器的利弊,但我无法理解这里出现了什么问题。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    您的输入信号是否违反了0到2.3V的共模输入电压范围? 这可能会对您的观察结果负责。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,
    Kai的反馈是否有帮助? 您的输入信号是否在0V至(VCC - 1V)的共模输入电压范围内? 您能否发送放大器输入和输出的示波器镜头?
    谢谢!
    Sanjeev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚伦,

    两个星期以来一直没有得到答复。 如果仍有问题,请使用新信息进行回复,或将线程标记为已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉,我因为个人问题而外出,无法按我的要求回复。
    我最近遵循了Sanjeev和Kai关于"共模输入电压范围0 ... 2,3V"的建议,我检查了我是否超出了该范围。
    实际上,指定的共模输入电压范围为1.9V (CMRr>=50dB)。

    我刚刚更改了输入电平,我还将LMV931用作可变部件,电路工作正常。

    此致,