This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:反向放大器配置中的过热问题

Guru**** 2917230 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777187/lm7171-overheating-problem-in-inverting-amplifier-configuration

部件号:LM7171
主题中讨论的其他部件: OP07

尊敬的各位:

我一直在使用反相放大器配置中的OP07E放大器,我了解对交流信号的响应。 但是,当我将放大器更换为LM7171时,响应不正确,并且放大器开始过热。 由于LM7171的单位增益带宽较高,我打算使用它。 我附上了一张图表,显示我制造的电路。 为什么在这种配置中LM7171会过热? 高速放大器的工作方式是否与OP07安培范围不同?

此致,

Conor Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Conor,

    LM7171是200MHz HF-OPAMP,您的反馈电阻过高! 由于具有如此高的反馈电阻,OPAMP可能会变得不稳定并开始振荡。 这可能是导致加热的原因。

    LM7171设计用于在低kOhm范围内提供反馈电阻。 请参阅数据表的7.6 部分。

    另外,请勿使用示波器探头直接触摸LM7171的输出。 插入50R隔离电阻器,如数据表的8.3 部分所述。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的建议。 我将输入电阻降至100欧姆,将反馈电阻降至1千欧。 我正在使用的探头将导线连接到BNC,因此示波器探头上的阻抗已经达到50欧姆。 当我使用+-15 V电源打开放大器时,它再次过热。 电源电流是否可能存在此问题? 所以我先尝试用+-5 V为电流供电吗?

    祝你一切顺利,

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Conor,

    降低电源电压以减少散热是一个好主意。

    您能详细介绍您的电路吗? C真的是一个0.6pF的盖子吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    电路中的电容器是两个金属25 mm x 25 mm 板,它们之间有一个细聚合物电介质。 我使用电介质的尺寸和厚度计算出电容约为0.6 pF。 对于某些情况,电容应按微微法拉的顺序排列,尽管可能会出现错误。 200 mV的交流信号通过这些金属电容器,然后传输到反相放大器设置,如我在图中所示。 我打算让这个电路来测量太阳能电池瞬变电容,交流/方波信号被用作这个模型。

    希望这能澄清电路和我的应用。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Conor,

    使用非反相放大器拓扑来实现您的应用是否更好? 您是否真的需要使用200MHz HF-OPAMP? 速度较慢的OPAMP是否也会这样做?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我可以尝试使用非反相拓扑,但是如果我没记错的话,它们的稳定性往往不如反相放大器拓扑稳定。

    更高频率的操作AM是理想的选择,因为它会减少我将测量的方波信号中的振铃并提供最大的带宽。 此电路对低频OP07E运算放大器的工作效果相当好,其想法是将此运算放大器交换用于LM7171,以提高高频性能。 如果您对与具有更高频率带宽(>2MHz)的OP07E类似的运算放大器有任何建议,我很乐意为您提供帮助。

    祝你一切顺利,

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Conor,

    同相OPAMP电路的稳定性不低于反相OPAMP电路。 此外,非反相电路的优点是您可以选择负载0.6pF电容的电阻,而不受运算放大器的增益设置电阻器的影响。 这使您可以选择充分的低增益设置电阻器,从而自动减少增益峰值和振铃。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的建议,对延迟回复表示抱歉,目前我还在其他项目中工作。 我将尝试使用同相放大器设置,因为当我回到这个项目时,减少振铃将是一个优势。

    再次感谢您的帮助,祝您度过美好的一天!

    Conor