Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA549
大家好,
我正在尝试为我的应用构建电流镜像电路,但是,我只能通过PCB上的离散组件来实现此目的,我怀疑这是可能的,因为我无法控制MOS的W和L以获得所需的增益。 因此,我的问题是:
(1)是否可以用离散部件建立电流镜? 如何调节增益?
(2)是否有现成的电流镜像IC可以具有小电流输入和放大电流输出?
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Kai,
我正在尝试复制随附文件中讨论的栅极驱动器电路,基本上这是一个具有可控制电流参考的电流镜。 纸张中的电路的输出电流最大为200mA,我正在尝试按照设计,但将输出扩展到最大2-5A
您好,Lee,
我不知道有什么现成的IC可以提供你所提议的高功率,电流镜像功能。 如果该功能不需要您提到的文件中所述的非常快的速度,其中指出"本文中介绍的驱动程序可以在高达60V的电压下工作, 并且它能够在10 / 15ns (上升/下降延迟)范围内更改栅电流",那么可能会有 一 个相当简单的模拟解决方案。
运算放大 器互阻抗放大器 (电流-电压转换器) 可 用于将 低输入电流范围转换为特定的输出电压范围。 第二级电压-电流转换器(如改进的Howland电流泵)可用于将上一级的输出电压范围转换为高电流输出范围。
您可以在e2e博客中找到有关互阻抗放大器的快速研究:
有关改进型Howland电流泵(V至I)的信息,请参阅本应用手册:
另外,在e2e论坛上搜索互阻抗放大器,Howland电流泵以及OPA548和OPA549功率运算放大器主题。 它们应该为您提供有用的信息,以便设置I至V和V至I电路。 TI生产的OPA548和OPA549功耗运算放大器可以处理您提到的电压和电流级别。
很抱歉,我不能花太多时间在这个有趣的大学项目上,但 我们 可以为 这些项目提供的工程资源有限。
此致,Thomas
精密放大器应用工程