This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:TLV9064可驱动13欧姆负载

Guru**** 2579785 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, LMV301, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777722/tlv9064-tlv9064-to-drive-13ohm-load

部件号:TLV9064
主题: LMV301TLV320AIC3254中讨论的其它部件

TEAM,TLV9064能否用于驱动13欧姆负载并获得200mVrms输出? 看起来数据表中的输出电流可以满足这一要求。  

此致,

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    双柱?

    e2e.ti.com/.../77.7706万

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提出这个问题是因为我正在考虑使用TLV9064作为振荡器输出缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,

    否,TLV9064不能驱动13R负载。 没有标准运算放大器可以执行此操作。 但您可以添加一个转接器舞台,就像耳机放大器一样。 或者您可以使用特殊的耳机放大器芯片或电源运算放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意。 我熟悉耳机放大器。 您是否想到了任何电源OPAMP部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLV9064_5F00_13Ohm_5F00_Load.TSC

    您好,Kai,

    运算放大器的哪一个限制使您认为它无法驱动13欧姆负载?

    从TLV9064数据表的图10和30 (爪形曲线和全功率带宽)来看,我认为输出电流和工作频率都不会引起问题。  我模拟了电路(见附件),零件似乎没有遇到任何限制。

    我假设了300mVpp输出波的余量,以0V,+2.5V和-2.5V电源为中心,以及30kHz频率。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    13R上的300mV表示23mA的负载电流。 TLV9064的指定典型短路电流为+/-50mA。 不幸的是,根据数据表的图29,短路电流随着温度的升高而降低。 但更重要的是,短路电流可以显示巨大的制造公差。 遗憾的是,数据表未指定短路电流的任何制造公差。

    要了解不同芯片之间短路电流的不同程度,了解LMV301数据表可能会有所帮助。 指定的典型短路电流在25°C时为60mA,而指定的最小短路电流在25°C时仅为10mA! 因此,对于我来说,23mA的输出电流距离TLV9064的+/-50mA短路电流规格还不够远。 即使短路电流限制可能未完全激活,部分激活的短路电流限制也可能导致大幅增加失真。

    另一个问题是开环增益。 CMOS运算放大器因以下事实而闻名:当降低输出负载电阻时,开环增益会大幅降低。 TLV9064似乎针对>2k的负载进行了优化,并且显示了许多数字,其中的负载电阻为10k,对于我来说,负载电阻13R似乎太低。 降低开环增益也会导致失真增加。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC,

    您是否可以添加'阻抗匹配'变压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将用于耳机应用。 变压器太大...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,除了耳机放大器之外,还有其他OPAMP选项吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    如果客户将输出电流要求降低至10mA,在这种情况下是否可以使用TLV9064? 还是仍然存在一些风险? 我们倾向于将其用作推杆来驱动13欧姆负载。 这款设备的小包装令客户印象深刻。

    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户刚刚更改了规格,使其具有60kHz输出。 现在我们正在考虑制定以下计划。

    TLV320AIC3254用于生成正弦波。 TLV9064用作推杆来驱动13欧姆负载。 最大输出电流为10mA。 需要4通道。  

    您认为它是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,

    我已与我的一些同事进行了磋商。 他们分享了以下内容。

    1.他们认为短路输出电流的变化不会太大,不会成为设计的问题。

    2.由于您的负载阻力太低,因此您的部分的增益带宽产品(GBW)将会降级。 零件的开环输出阻抗约为100欧姆,负载为13欧姆,因此,我们可以预期GBW降低为GBW*13/(13+100)。 由于GBW通常为10 MHz,因此您的新GBW将为1.15 MHz。 给定缓冲区配置和60kHz输入信号,这应该不是问题,但需要注意。

    3.主要关注的是功耗。 假设电源电压比输出摆动大得多,并且输出位于电源电压的1/2处,那么您可以通过将电源电压乘以输出电流来粗略估计耗散功率。 您可以使用带有散热垫的包装来解决此问题。

    如果您有输出电容器的值,我们可以模拟电路。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    感谢您清除短路电流和开环增益问题!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    感谢您一如既往的支持和建设性反馈! 非常感谢。

    此致,
    丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们计划评估此应用程序的TLV9062S。 我们是否有可用的EVM来评估VSSOP或X2QFN封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,网卡,

    我建议使用 small-AMP-DIP-EVM 评估X2QFN (Rug-10封装中的TLV9062S。 我不知道有一个EVM可以容纳VSSOP-10封装。

    谢谢!

    Tim Claycomb  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tim。 但我在数据表中找不到TLV9062S X2QFN封装的部件号。 你能让我知道这是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,网卡,

    X2QFN封装中的TLV9062S尚未在线发布。 我将通过电子邮件直接与您联系,提供TLV9062S X2QFN (rug-10)的样片和RTM日期。

    谢谢!

    Tim Claycomb