This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4275:THS4275断电

Guru**** 2846270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4275, REF2920, INA826S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764986/ths4275-ths4275-power-down

部件号:THS4275
主题中讨论的其他部件: REF2920,INA826S

您好,

我将THS4275REF2920结合使用。 REF 2920的输出电压为2.048 V,并连接到运算放大器REF引脚。 运算放大器在+5V和-5V的双电源模式下工作。

根据数据表第23页,对于大于(2.048 V - 1V)= 1.048 V的电压,应启用运算放大器;对于低于(2.048 V - 1.7 V)= 0.348 V的电压,应禁用运算放大器

我在推拉模式下使用微控制器输出引脚,逻辑电平为0 V和1.8 V,不幸的是,不可能启用1.8 V的运算放大器

通过使用!PD! —电压为5 V,则启用运算放大器。

我是否忽略了数据表中的某些内容?

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stenzer,

    数据表中的断电静态电流的典型值为650uA。 如果微控制器无法提供此电流,则断电操作将不会按预期运行。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasan,

    我使用的是STM32,根据数据表,每个GPIO引脚都能够输出/接收25 mA电流。 此外,我正在使用GPIO引脚为LED供电,因此这应该不是问题。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stenzer,

    您是否介意为设备提供电路配置和输入? 如果您不想将此信息发布到论坛上,您可以发送电子邮件至h-babiker@ti.com。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在附件中找到一个简化的示意图。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Br:

    我之前的响应不正确,650uA是断电模式下设备的静态电流。 这些结果不是典型的,应在电压电平为1.8V且参考电压为2V时启用器件。 您可以将参考引脚设置为GND,然后启用和禁用电压将分别为1.8V和1V。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasan,

    是的,我认为,在电压为1.8V时,应该启用运算放大器。
    我已看到V_REF = GND的启用/禁用电压级别。 遗憾的是,1.8 V的启用级别不会留下任何容限,因此这不是一个可靠的选择。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Br,

    我们将订购一些THS4275样品并进行测试,看看我们是否可以复制这些结果。 然后会回复您。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Br,

    同时,您是否介意使用万用表确认REF和PD针脚(分别为1.8V和2.048V)处的电压水平?

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stenzer,

    嗯,我会尝试使用简单的电阻分压器来生成参考电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    @ Kai:我已经试过分压器,但偏离的电压与预期的电压不符。 我现在不知道如何实现REF输入,它似乎有一个电阻元件。

    @ Hasan: The !PD! 电压为1.8V,参考电压为2.168 V (0.1 V大于其应有的值)。

    我将尝试将外部电源连接到! pd! 针脚,并测试开/关电平。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将外部电源连接至! pd! 销钉。 放大器启用时的电压大于~Ω 3.65 V

    在数据表中,进行了以下语句:
    "请注意,为了保持这些阈值水平,参考引脚可以是(VS+/2)+ 1 V至VS+之间的任何电压。"

    如果V_REF必须大于(VS+/2)+1,则表3中的值是错误的。这表示电压低于(VS+/2)+1的使用。

    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stenzer,

    是的,您说得对。 例如,如果内部关闭电路类似于INA826S数据表中的图69,则简单的分压器可能不会成功。 在那里,PNP用于执行切换,启用电压和参考电压相互作用。 使用THS4275可以使用类似的方案。 因此,使用刚性电压作为参考输入是一个很好的决定。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    同时,我测试了另一个病例。 因此,我将参考引脚连接到GND。 根据第22页上的表2,接通电压应>=1.8V,断开电压<=1V。 导致0.8 V滞后

    我测量的接通电压为~1.45 V,断开电压为~ 1.35 V。这与表2中所述的值相差很远。 此外,滞后现象非常小。

    将REF引脚连接到GND并启用具有1.8V电压的运算放大器对于我的原型来说是很好的,但对于批量生产来说,这不是一个可预测/可靠的解决方案。

    顺便说一下,我检查了包装标记(参见第2页),如果我肯定使用了正确的运算放大器(标记:BFR)。

    巴西
    Stenzer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stenzer,

    表2中的数据仅显示了保证电平:TI保证THS4275在使能电压>= 1.8V且使能电压<= 1V时打开且关闭。 实际电平介于1.45V和1.35V之间。

    您不能从保证值得出0.8V滞后的结论。 但是如果你在微控制器的GIOP的帮助下切换THS4275,滞后应该不是问题。 GIOP控制信号的过渡时间应比THS4275打开和关闭所需的时间短得多。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    抱歉,我不同意您的请求,尤其是查看INA826S的关闭电路。 如果数据表显示接通/断开电压电平的方程式,且接通电压必须是~3倍(~ 3.65 V而不是1.048 V),则表明存在错误。

    此外,我预计前面提到的滞后现象至少在可接受的范围内。 如果这些值或多或少是随机的,则应该如何为工业应用设计可靠的电路。 0.8 V和0.1 V的滞后之间存在巨大差异

    @ Hasan:您测试过!PD了! 电压水平是多少?

    巴西
    Stenzer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stenzer,

    很抱歉回复延迟,我将在接下来的几天内为您提供更新。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stenzer,

    Kai的观点是正确的,他提到启用和禁用电平之间的电压不代表0.8V的滞后。 实际阈值在该电压范围内的某个位置,但通过将PD引脚设置为启用电压或更高电压,数据表为用户提供了一个电压级别,用户可以在该级别上确定设备将会打开。 基于此,我建议您将参考销接地,以便按预期使用您的设计。 将REF引脚连接到GND时,I还能够生成约1.45V的阈值。

    我们对该设备进行了调查,发现"应用"部分表3中的信息是错误的,不能正确应用于THS4275。 正确的功能是,当引脚位于中轨上方时,阈值级别对应于将参考引脚设置为正极电源。 当销低于或位于中轨时,表2中找到的油位仍然正确。 我们将相应地更新数据表。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与和回答!