This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8542:电源问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774241/tlv8542-power-supply-issue

部件号:TLV8542

是TLV8542运算放大 器低输入偏置电流:100 FA•宽电源范围:1.7 V至3.6 V

是否可以与用于电源的3伏CR2032币形电池配合使用? 或者 是否强制要求+V和-V (+3V,-3V)  作为电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,如果直接从电源引脚(V+)至(V-)对3V CR2032纽扣电池供电,则不会出现问题。
    我只是想确保您不使用两个纽扣电池,并且在电源引脚上施加+/-3V电压。 最大工作电压为3.6V,这是(V+)和(V-)之间的差值。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay欢迎您的到来