This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:要求查看INA169电流感应示意图

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762577/ina169-asking-for-the-ina169-current-sensing-schematic-review

部件号:INA169

大家好,
请您为INA16调查结果提供您的意见。
共模为5V ~20V。 最大电流为5A。
以下是示意图。
https://txn.box.com/v/ina

上一讨论邮件主题

e2e.ti.com/.../76.0006万


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH您好,

    我有一些评论。 为什么需要30 V电压检测器(U5301)? 您可以感应输出,如果发生过电流保护(OCP)事件,它似乎会提醒主机处理器。 这似乎意味着,如果INA169的VOUT超过30伏,则U5301将提醒处理器,但这根本不会发生。 INA169由5V导轨供电,因此输出不能超过{5V-0.7V-(Vsense)}。

    此外,在正常条件下,输出上的电压检测器将增加电流测量误差。 设备的工作电流指定为3µA Ω 至8µA Ω。 对于您的电路,当源电流(is)为5.5A时,INA169的IOUT电流为:
    1kΩ= IS*RS/I ²= 5.5A* 0.01Ω/I ²= 1kΩ 55µA ²。

    这意味着当测量5.5A时,电压检测器的工作电流将从输出电流中转移电流,并直接将5.45 % 的任何位置增加到14.54 % 错误。

    希望这有所帮助。
    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    请您解释一下30V是什么形式? 我对此感到困惑。
    这似乎意味着,如果INA169的VOUT超过30伏,则U5301将提醒处理器,但这根本不会发生。

    关于精度的第二个问题,有什么建议可以提高精度?

    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,SHH,

    我希望我没有记错,但'30V'只是因为电压检测器U5301 (部件号:RT981G-30GVL)包含在您的示意图中。 INA169的输出连接到电压检测器的VDD引脚。 您能否解释一下此零件在您的设计中的用途? 如果不从设计中删除此U5301或找到解决方法,我将无法帮助您提高设计的精度。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    部件号“30”表示复位IC的VDD为3.0V。
    这种设计是否可行?
    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,SHH,

     

    我现在看到了这一点,很抱歉混淆了。 我会说设计是“可行的”,但客户需要了解错误计算,并查看它是否符合他们的整体设计要求。 客户需要了解他们需要准确感知的最低电流。 也许这个电流是5A,这是客户关心的,但我无法根据有限的信息知道。

     

    请考虑观看我们的培训视频,以便您全面了解如何分析电路和预测错误。

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers

     

    总之,简单介绍一下您发送的示意图:V+=电源= 5V,VCM的电压范围为5V ~ 20V。 最大电流为5A。 并联电阻器为10 mΩ Ω,1 % ,负载电阻为54.5kΩ Ω,1 %。 在这些条件下,我们可以计算总误差。 我们将暂时忽略因温度而产生的错误。

     

    首先,我们来计算INA169固有误差。

    • 在12V VCM上,最大输入偏移(Vos)为±1mV。 这符合测试条件。

      • 这意味着5.5A时的偏移误差为100*1mV/55mV = 1.818 %

    • 在5V V+时,由于PSRR与测试条件匹配,因此偏移为0mV。

    • 最大增益误差(或跨导误差)为±1 %。

    • 最大非线性误差为±0.1 %。

    • Vsense = 100mV,RL = 25kΩ 时的总误差为±2 % ,但我们现在可以忽略这一点,并关注各个误差源。

    • 5.5A时的理想分流电压为55mV。

     

    因此,如果使用根和平方(RSS)错误计算,我们会看到您系统中INA169的总RSS错误为:

                   ERROR_169 = SQRT (((1.818 %)^2 +(1 %)^2 +(0.1 %))= 2.077 %

     

    现在,让我们考虑分流和负载电阻器的错误:

                   ERROR_VELESSs = SQRT ((1 %)^2 +(1 %)^2)= 1.41 %

     

    现在考虑电压检测器(RT9818G-30GVL)的错误。 根据其数据表,对于3.0V阈值机型,输入电压约为2.7V时,电源电流将为1.75µA µ A,因此在电压阈值达到之前。

     

    此电流将被转移到远离INA169的负载电阻器的位置,直接造成错误。 因此,如果理想的IOUT在10 mΩ 并联电阻器上的5.5A负载电流下为55µA Ω,则意味着100*IOUT 1.75µA Ω/ 55µA Ω= 3.182 % 的错误。

                   ERROR_RT9818G =- 3.182 %

    由于RT9.1818万G只会将虹吸(吸入)电流从INA169移开,您知道它将始终对总误差计算产生负误差。 因此,您可以通过假设INA169的错误和电阻器都是负值来估计最坏情况的总误差。

     

    因此,没有电压检测器的总RSS错误为

                   ERROR_TOTAL = SQRT (2.077 %^2 + 1.41 %^2)=±2.51 %

     

    如果所有错误源都是负的,我们假设最坏情况下的总RSS系统错误,

                   ERROR_SYSTEM = 2.51 % - 3.182 % = 5.692 %

     

    由客户决定此错误是否令人满意或可行。 通过用比较器替换电压检测器或校准电压检测器电流,它们可以大大减少错误。 希望这有所帮助。

     

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    感谢您的回复。
    您是否会帮助查看客户的布局?
    txn.box.com/.../oiayx7f3htt9trpe3ju4f0ingc4dhmkz


    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,SHH,

    客户的布局似乎反映了最初的原理图,从我所能看出的情况来看,外观很好,没有重大问题。

    最佳,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    自您上次发布以来已有两周多,因此您的问题似乎已得到解决。 我现在将关闭该线程,但如果您有任何其他问题,您可以回复以重新打开它或使用新问题启动新线程。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应