This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358N (ST)替换为LM358AP (TI)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777059/lm358-lm358n-st-replace-by-lm358ap-ti

部件号:LM358

大家好,

我的一位客户 在其火灾报警系统中使用LM358AP (双路运算放大器)。

 

之前,它们使用的是ST LM358N,而我们用LM358AP取代了它。现在,在两 个运算放大器(LM358AP)中,第二个运算放大器不工作。

 

请查看 以下两种设备的观察表。

 

LM358AP (TI)

LM3358N (ST)

销钉

V非工作时

V在工作条件下

销钉

V非工作时

V在工作条件下

输入1-

21.8

17.

输入1-

21.8

18.

IN1+

20.4

20.1

IN1+

20.3

20.1

输出1

 

工作

输出1

 

工作

in2-

22.5

22.5

in2-

22.5

22.5

in2+

21.9

22.5

in2+

21.8

22.5

OUT2

 

不工作

OUT2

 

工作

 

请告知我们如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户:

    为什么您使用'工作'和'不工作'作为输出描述? 电源电压是多少?

    假设电源大于24V:
    根据您的表,OUT1 'non op'应为VOL,'op condition'应为VOH
    根据您的表,OUT2 'non op'应为VOL,'op condition'应为线性,介于VOL和VOH之间
    因为两个输入都相同,所以它工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald,

    我的意思是分别从  运算放大器的输出1引脚获得输出,而不是从输出2引脚获得输出。

    电源电压为24V。

    很抱歉,我不理解您的回答。

    我 的问题是 ,当我们使用TI opamp时,我们没有在Opamp的OUT2引脚获得任何输出。

    在同一电路板中,如果我们 只是用ST运算放大器替换TI运算放大器 ,我们将在OUT2引脚处获得输出。

    请提供建议。

    谢谢

    此致

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    LM358不能使输出阻抗高,因此输出始终打开。

    由于输入共模范围,输出可能不正确。

    在24V电源和全温度范围内,最大输入电压为22V (24V-2V)。  您的表显示了接近边缘的22.5V电压。

    您能否将输入电压降至24V电源最小值- 2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    现在轮到你回答我的问题或提出新的问题了。