This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:跨阻抗放大器的保形涂层

Guru**** 2770165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777796/lmp7721-conformal-coating-for-the-trans-impedance-amp

部件号:LMP7721

大家好,

我正在使用LMP7721来检测电流。 电流是通过将气溶胶浓度分散到LSC腔中而产生的。  100 % 浓度的电流值按微安的顺序非常小。 我观察 到,当存在水分 含量或任何浮质污染,使 我们的设备无法使用时,此特定放大器的值会波动。 还有人告诉我不要给回路作保形涂层,不要让回路残留物残留。 但是,要长期保持该区域的清洁,就变得非常困难。 TI是否 会推荐任何保形涂层技术和任何特定类型的涂层来帮助我保护电路不会变得不稳定?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravitej

    我假设您无法通过某种外壳将电路与环境分开。

    我们不是保形涂层方面的专家,因此不能推荐特定的涂层。 根据您的应用以及所接触到的气溶胶类型,有几种不同的类型。
    我建议您联系涂层制造商。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravitej,

    谁告诉您不要在赛道上穿胶衣?为什么? 它是否与您的气溶胶的特殊化学成分有关?

    顺便说一下,气溶胶室不是EX应用?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis,

    谢谢你。 我正与保形涂料公司讨论哪一种最适合。

    此致,


    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,

    浮质室是一种光散射室,可将光转化为相应的浮质连接。

    气溶胶是硫基油。

    这款产品的原设计师向我提到了不使用保形涂层的问题