This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:我的电路中的输出振荡在1Hz左右

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773304/ina333-output-oscillating-at-around-1hz-in-my-circuit

部件号:INA333

您好,

我正在使用下面所示的电路。 我的问题是它不稳定。 在没有输入信号的情况下,它开始在大约1Hz的IA输出处振荡,您是否知道它为什么会这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew

    原理图未通过。 请重试。 使用右下角的链接"插入代码,附加文件等..."

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA333-circuit.docxHiDennis,

    我附上了示意图。 希望成功了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    有了如此高的增益,+2.5V参考电压必须得到很好的调节,稳定和清洁。 此+2.5V参考电压的任何电源阻抗都将非常关键。 如何生成+2.5V参考电压?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="kai klaas69"]Andrew,您好,

    有了如此高的增益,+2.5V参考电压必须得到很好的调节,稳定和清洁。 此+2.5V参考电压的任何电源阻抗都将非常关键。 如何生成+2.5V参考电压?

    Kai

    kai klaas69 说:
    您好,Andrew,

    有了如此高的增益,+2.5V参考电压必须得到很好的调节,稳定和清洁。 此+2.5V参考电压的任何电源阻抗都将非常关键。 如何生成+2.5V参考电压?

    Kai

    您好,Kai,
    请参阅随附的文档。我使用分压器并缓冲参考电压。

    e2e.ti.com/.../Reference-voltage.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    ADA4505是10µA Ω 电源电流OPAMP,其短路电流仅为3.8mA。 嗯,我觉得ADA4505太弱了,不能作为缓冲器正常工作。

    我会尝试将一些+2.5V节点花费在一个自己的ADA4505上,通过这种方式使2.5V节点彼此分离。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Kai的观察。 我确实忽略了驱动电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我又看了一下数据表。 数据表的图18显示了负载电流,并且负载电流似乎足以满足我的需要。 我认为10uA电流规格是无负载下的每通道电源电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我不知道您是否已解决此INA333问题,因此我正在查看进展情况。

    如果仍在发生1 Hz振荡,您能否捕获输出波形的图像并将其发布? 我建议使用DSO检查所有其他INA333引脚,看看是否有任何迹象表明这些引脚存在振荡。

    Tpad_1在您的电路中连接了什么电位?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Thomas:

    我已经通过降低INA333的增益和跟随OpAmp解决了这个问题,所以总增益是2000。 我已经展示了一些5Meg反馈电阻器,它们是附件中电路的一部分。 我不知道是不是原因还是电路在高增益时很敏感。 这些反馈电阻器是耦合到此电路的另一个芯片的一部分。

    Tpad接地。

    如果再次看到摆动,我将检查其他销。 感谢您的提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    更正了我之前的陈述,TPad未与任何潜在问题关联。