This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:如何关机或低功率?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767614/ina240-how-to-shut-down-or-low-power

部件号:INA240
主题中讨论的其他部件: LMR1.6006万

您好,

IM使用INA240计算电流测量。 设备使用电池供电工作,有时设备会进入睡眠,低功耗模式。 但是INA240在运行时消耗超过2mA,我看不出来有什么方法可以将其置于低功耗状态。 2mA比整体睡眠电流高10,因此需要将其置于睡眠状态,以实现uA水平的功耗。

在此设计中,48V蓄电池电源通过高侧分流电阻器供电,INA240由5V电源供电。 5V电源来自低IQ切换台LMR1.6006万,在这种情况下,该切换台一直处于打开状态。

如果INA240刚刚从5V VCC切断,但其输入引脚仍悬挂在48V电源轨上,会发生什么情况,芯片能否处理此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在输入引脚上悬挂48V电源导轨的情况下,切断5V Vcc是很好的。 芯片可以处理此配置。 这样,设备显然不再会从5V电源中获取电流。 但是,每个输入引脚将从48V电源消耗约100uA。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我现在还没有收到您的回复,我将假设您的问题已得到解答。 如果您需要进一步帮助,请告知我们。

    此致,Guang