This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:PD (功耗)

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766149/lm5056a-pd-power-dissipation

部件号:LM5056A

尊敬的团队:

如何计算此设备的最大 PD (功耗)?

巴西

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    根据数据表,功耗由两个电源(模拟和数字)组成。 因此,假设设置与规格表相同,则总电压为48V*1.4mA + 5V*6.8mA。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,

    自您上次发布以来已有两周多,因此您的问题似乎已得到解决。 我现在将关闭该线程,但如果您有任何其他问题,您可以回复以重新打开它或使用新问题启动新线程。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应