This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6703:更高速度

Guru**** 2889100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774727/tlv6703-higher-speed

部件号:TLV6703
主题中讨论的其他部件:TLV4021

尊敬的团队:

此设备的响应时间似乎与我们的级别有关。

我们是否有ns级别的设备?

如何在我们的网络上选择更高速度的设备?

巴西

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuan,

    转至该表并搜索低"传播延迟时间":

    www.ti.com/.../products.html

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kai:

    这里的设备似乎没有参考。
    请参考推荐高速比较器。
    因为客户想要使用它来监控12伏导轨。

    巴西
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    使用带有外部参考的比较器是否完全不可取? 我们具有集成参考的最快部件是TLV4021 (450ns)。 如果您真的需要数十ns的传播延迟时间,有许多更快的比较器需要外部引用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在一段时间内没有看到任何反应,因此我们正在关闭线程。 如果您需要进一步的支持,请选择回复或打开新线程。
    谢谢
    卡盘