This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6002:输出回转负极轨

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776972/tlv6002-output-swing-negative-rail

部件号:TLV6002

您好,

我的客户希望TLV6002在V+=5V,V-=GND,RL=50 kΩ 接地(非VS/2),Ta=-20℃~70℃上输出5mV。
如果RL=50 kΩ 连接到GND,是否实现了这一点?

我们应该如何判断这一点?

我们指的是以下帖子。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ,

    您是否认为反馈路径也是输出的负载?  

    封装中的另一个放大器是否具有吸收电流(将电流从输出发送到V针);如果是,则有多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San,

    感谢您的回复。

    此放大器的结构为电压随动件,因此反馈路径几乎不会流动电流。

    另一个放大器不会吸收电流。

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-san

    在这种情况下,由于MNO输出无负载且仅静态电流在V引脚上流动,应可实现小于5mV的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron-San,

    感谢您的回复。
    我们应该考虑温度变化吗?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇山

    在室温下,最小输出电压为0.5mV。 最大值为5mV,因此有足够的温度空间。