This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:INA118增益与温度

Guru**** 2779815 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA118, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767890/ina118-ina118-gain-versus-temperature

部件号:INA118
主题中讨论的其他部件:INA828INA188

尊敬的先生:

我有一个关于G=1时增益与温度的问题。

它指定5ppm/C为最大值 是+/-5ppm/C吗?

其他INA,例如INA828,指定+/-5ppm/c    

此致,

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masa:

    您是否拥有2016年1月的INA118最新数据表? 此数据表指定+/-10ppm/°C最大增益漂移。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我不得不问INA188而不是INA118。

    INA188怎么样?
    是否为+/-5ppm

    此致,
    Masa.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masa:

    是的,它是+/-5ppm/°C

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    非常感谢您的回答。
    Masa.