This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:原理图回顾

Guru**** 2553340 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768139/ths7372-schematic-review

部件号:THS7372

大家好,

请帮助您查看原理图和问题。

谢谢

拓扑:

BMC (RGB)à VGA开关(RGB)à THS7372(RGB)à 边带连接 à 背板。

问题:

  1. 如果它不使用CVBS端口,是否可以在PIN1/13/14上保持未连接? 或PU/PD?
  2. 所有电路和组件的值都遵循THS7372 EVM,在执行“RGB”缓冲时是否需要修改某些内容?
  3. THS7372具有嵌入式低通滤波器,我们是否需要在远端(背板)再保留一个低通滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我正在审查该示意图,并将在短期内提出任何建议予以回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我已经回答了以下问题。  

    1. 如果它不使用CVBS端口,是否可以在PIN1/13/14上保持未连接? 或PU/PD?
      1. 如果您不使用CVBS端口,我建议您禁用CVBS放大器。 您可以保持放大器的输入和输出未连接,并使用逻辑高信号驱动禁用引脚(PIN13)。  

    2. 所有电路和组件的值都遵循 THS7372 EVM,在执行“RGB”缓冲时是否需要修改某些内容?
      1. 只要您在75欧姆特性阻抗连接上驱动信号,默认EVM配置就应该工作正常。 您可以按照数据表中的图84作为标准配置示例。  

    3. THS7372 具有嵌入式低通滤波器,我们是否需要在远端(背板)再保留一个低通滤波器?
      1. 除非您有大量的迹线长度或布局,并且您认为放大器输出后可能存在高频耦合,否则您不需要任何额外的滤波。  

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    非常感谢您的支持。
    是否有任何示意图建议?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我在您的示意图中看不到任何明显的问题。 您似乎基本上遵循了EVM,这应该会给您带来良好的结果。 如果您的任何迹线/电缆很长,我只会确保您的所有信号都得到良好端接。 如果原理图中的接头不是受控阻抗,您可能需要谨慎,以确保不存在任何反射风险。

    此致,