This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:带偏移和-10+10V输入...在想

Guru**** 2509525 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777714/opa365-with-offset-and--10-10v-input-wondering

部件号:OPA365

您好,支持:

目前,我正在使用连接到3.6 的MFB配置中的OPA365,输入是-175mV偏移,顶部有375mVpp信号,以得到0到3.3V的挥杆。

 为了设计MFB,我使用 了http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPttool.php

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bastiaan,

    您的问题是?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不得不为你的想法笑了,它工作了几年,但输入电压需要更大一些,在等式中的某处,我使用了错误的道路。 我想应用0...10V信号并将其衰减至0...3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bastiaan,

    这种方式??

    e2e.ti.com/.../bastiaan.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bastiaan,

    您是否仍需要更多帮助或Kai是否已解决您的问题?

    谢谢!
    -Karan