This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:VIN+/-和VS/GND之间的电容耦合

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765188/ina219-capacitive-decoupling-between-vin---and-vs-gnd

部件号:INA219

您好,Guang

关于INA219的另一个问题。 正如您在今天的主题中提到的,VIN+/-引脚在某种程度上具有与VS/GND的电容性去耦现象。

1.我对这种电容性对GND的影响仍感到困惑。 我是否可以使用VIN和Vs之间的电容器来表示这一点?

2.为什么GND2/Vs和GND1之间的电压最终会衰减到0? 必须有一条线路,以便内部电容充电至12伏

您能否提供具体图片以进一步说明这一点? 非常感谢!

文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../282.9014万

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhao,

    自您上次发布以来已有两周多,因此您的问题似乎已得到解决。 我现在将关闭该线程,但如果您有任何其他问题,您可以回复以重新打开它,或使用新问题启动新线程。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应