This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:滤清器在INA213-Q1中的位置,以降低噪音

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213-Q1, INA213, OPA340, INA233, INA220, INA226, INA219, INA231, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763887/ina213-q1-location-of-filter-in-ina213-q1-to-reduce-noise

部件号:INA213-Q1
主题中讨论的其他部分: INA213OPA340INA233INA220INA226INA219INA231INA260

尊敬的团队:

我使用INA213-Q1测量电流。

由于 噪音问题,我想将Rs (参见图)值增加到10欧姆以上,但您知道,由于感应精度问题,不建议使用。

说到我的意见,如何将滤波器位置移至INA213-Q1的输出位置并增加RC值以减少噪音?

我知道这将增加INA213-Q1输出阻抗,但他们使用OPA340NA将电压驱动到ADC输入。

我相信,即使滤波器位于背面,OPA340NA也能解决INA213-Q1高输出阻抗问题。 您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    使用OPA340时,I将在INA213的输入和输出处进行过滤。 我没有发现任何问题。 但INA213输入的RS仍应保持在<10R。 另一方面,在INA213的输出中,RC值可以增加,因为OPA340具有非常低的输入偏置电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    输出当然可以进行过滤以减少噪音。 这是一个合理的选择,特别是当所需的过滤器带宽较低时。 在这种情况下,很难在输入处实施等效过滤。 如果信号带宽低,我会继续。 当然,缺点是缓冲区造成的额外成本。

    您可能还需要了解我们的数字输出电流感应设备系列,例如INA226,INA219,INA220,INA231和INA233。 此系列设备的优点在于您可以在数字域中进行有效的过滤。 将I2C接口连接到现有控制器,您几乎就可以使用了。 我相信成本将低于模拟解决方案。 您可以同时释放一个ADC信道。

    您可能还需要了解INA260,它是一个数字输出电流传感器,带有集成感应电阻器。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    您上次回复已过去两周,因此您的问题似乎已解决。 我现在将关闭该线程,但如果您有任何其他问题,您可以回复以重新打开它,或使用新问题启动新线程。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应