This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:我们需要具有1dB增益变化的低噪声放大器和放大器;PGA

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, PGA202, PGA2500, PGA204, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773844/opa320-we-need-low-noise-amplifier-pga-with-1db-gain-variation

部件号:OPA320
线程中讨论的其他部件:OPA192PGA202PGA2500PGA204ADS1274
您好,先生,

我们正在开发称为4通道ADC卡的新项目

请向我推荐 下一节的相关部分。 要求为

1)。 低噪声放大器规格

电压噪声:10 NV/√Hz

电流噪声:1 FA /√Hz

非常低的输入偏置电流

固定增益:40 dB

2)。 充电放大器规格

电压噪声:10 NV/√Hz

电流噪声:1 FA /√Hz

非常低的输入偏置电流

固定增益:40 dB

3)。 可编程增益放大器规格

0 至60 dB的可变增益,最小增益步进变化1dB。

最小电源电压:±2.5V

4)。 抗锯齿滤波器规格

4或8阶椭圆LPF过滤器或黄油值LPF过滤器,具有单位增益

截止频率:4 kHz

5)。 4通道24位ADC规范

24位分辨率

支持同时采样

支持最小采样率:12.8 kHz

建议我使用运算放大器,PGA和24位ADC的相关部件以获得上述规格。

在此附上我们的项目方框图供您参考。

e2e.ti.com/.../4-channel-Data-Acquisition-Card-block-diagram.pdf

注意:-所有运算放大器信号调节部分的电源电压均使用±2.5V或±5V

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmanan,
    信号带宽是闭环增益的函数-请提供有关1)和2)运算放大器所需带宽,IQ,Vos,输出驱动,输入共模和输出电压范围等的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,


    低噪声放大器和充电放大器应具有以下规格

    1)。低输入偏置电流< 2 pA
    2)。 µV偏移电压<= 50 μ V
    3)。 偏移电压漂移:±0.13 µV /°C (典型),±0.5 µV /°C (最大)。
    4)。 低电压噪声密度<=14 NV/√Hz (10 kHz时)
    5)。 感兴趣的带宽:0至20 kHz,增益=100。
    6)。 电源电压±5V。
    7)。 输入电压范围>±3伏。
    8)。 轨对轨输出。


    此致
    Lakshmanan V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,


    请忽略上述邮件。


    低噪声放大器和充电放大器应具有以下规格

    1)。低输入偏置电流和输入偏置电流< 2 FA
    2)。 µV偏移电压<= 50 μ V
    3)。 偏移电压漂移:±0.13 µV /°C (典型),±0.5 µV /°C (最大)。
    4)。 低电压噪声密度<=14 NV/√Hz (10 kHz时)
    5)。 感兴趣的带宽:0至20 kHz,增益=100。
    6)。 电源电压±5V。
    7)。 输入电压范围>±3伏。
    8)。 轨对轨输出。

    此致
    Lakshmanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lakshmanan,

    大多数CMOS放大器的输入偏置电流都在微微安培范围内。   OPA192将与双+/-5V电源配合使用,提供轨对轨输出,满足低偏移(+/-25uV最大值)和低偏移偏移(+/-0.1uV/C典型值)要求,以及噪声5.5nV/(sqrt(Hz)和超出 带宽要求(0-20kHz)(增益为100)。   但是,最大输入偏置电流为+/-5pA典型值(20pA最大值);这在CMOS输入放大器上是典型值。

    有一个Difet -超低偏置电流放大器OPA129,但它不符合您的其它规格。

    3) 我不相信有现成的PGA能够达到0-60dB增益,步长为1-dB。  有几种传统设备 可提供PGA增益0-60dB,分十进制(PGA204,PGA202)。  PGA2500是一个麦克风前置放大器,以1dB步进提供10DB-65dB的增益。

    4) 您可以考虑设计符合您的规格的自定义4阶有源滤波器。  可以帮助您进行设计的几个工具是滤波器设计工具 和 TINA TI 基于SPICE的模拟仿真程序。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lakshmanan,

    对于具有24位分辨率并提供4通道同步采样的 Δ-Σ ADC,一个可能的建议是ADS1274。  它提供70 kHz带宽。  可能还有其他选项。  请在 数据转换器论坛中提交您的查询 ,以了解有关ADC的其他查询。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯