This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:关于绝对最大额定值输入电流的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904-Q1, LM2904-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767832/lm2904-q1-question-about-input-current-of-absolute-maximum-ratings

部件号:LM2904-Q1
主题: LM2904-N中讨论的其它部件

你好,团队成员

我的客户询问绝对最大额定值的输入电流。

对于LM2907,绝对 最大输入电流显示50mA,如下所示。

但是,我没有找到  LM2904-Q1的绝对最大输入电流信息。

请检查并回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    该表来自LM2904-N数据表(非汽车)。 如您所见,LM2904-Q1没有这样的规格。
    您的应用中预计有多少输入电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    LM2904-N数据中的注释也描述了LM2904-Q1的情况。 电流影响输出状态,电流不会损坏。 但是,最好避免电流。  可接受的是将电流(通过串联电阻器)限制为低值。 对于罕见故障,低电平值小于-10mA,对于常见故障,低电平值小于-1mA。

    以下是LM2904-N数据表中的注释。