This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:TLV9064输出不足

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, OPA548, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767830/tlv9064-tlv9064-iout-not-enough

部件号:TLV9064
主题中讨论的其他部件: OPA548OPA564

您好,先生:

  我使用TLV9064作为电流传感器,但Iout I需要0.6A作为 线圈。 现在我添加外部晶体管。 是否有任何其它零件号正常? SR >10uv/s 4通道,TSSOP 封装。 当然  ,它需要足够便宜。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lei,

    TLV9064的最大输出电流(短路电流)为+/-50mA。 因此,TLV9064无法提供600mA的电流。

    在此链接中,您将找到提供输出电流>=200mA的运算放大器:

    www.ti.com/.../products.html

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lei,

    对于600mA输出,您需要功率放大器。 TI电源运算放大器可在此处找到:
    www.ti.com/.../products.html

    我会确保将您的问题传递给合适的人员。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lei,

    TLV9064专为成本敏感型应用而设计。 如果您找到了输出所需电流的低成本功率晶体管,TLV9064和功率晶体管的总成本几乎肯定会低于专用功率运算放大器的总成本。

    大多数可产生0.6 安培输出电流的TI功耗运算放大器的转换速率低于10 V/us。 例外情况是10 V/us时的OPA548和20 V/us时的OPA564。 如果您的应用程序可以接受其成本,则其中一个应用程序应该可以正常运行。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LEI

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis