This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:drv2700evm当我想要使用0-75伏回路时如何接线至压电?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774710/drv2700evm-drv2700evm-how-to-wiring-to-piezo-when-i-want-use-0-75-volt-loop

部件号:DRV2700EVM

您好,我是KMUTT泰国的学生,需要帮助。 我的英语可能不礼貌,对此我很抱歉。
我想生成0-75伏直流电压,用于压电堆的输入。
我已经阅读了drv2700evm的数据表,但不确定我是否理解正确。
首先,我将其连接到PC笔记本电脑,工作正常,没有软件错误。(我使用窗口10)
我设置了类似“JP10[MSP-USB],JP11[USB-drv] ,JP9[en-MSP] ,JP8[GAIN1:MSP],JP7[gain0-MSP] ,JP2[Conenct], JP3[NotConnect],JP4[NotConct],JP5[Connect],JP6[Connect],JP12[Connect]
在数据表的第19页中,有3条接线。我不确定我可以为此接线的输出类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Buraththat,

    欢迎使用e2e。
    您的跳线设置可以通过PC控制EVM。
    您应该能够按照用户指南第3节: www.ti.com/.../slou403c.pdf中的说明使用GUI
    输出连接取决于您使用的压电执行器。 典型的连接是差分输出,如图14所示。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用来自胸腔的压电PK2FVP2,就像这张图片

    请向我推荐合适的接线。

    我像我解释你一样跳投。 我使用USB笔记本电脑的电源并为输出设置增益70伏,但当我使用万用表测量时,电压 不超过10伏Dc  

    请告诉我。 我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Burathate,

    我建议使用两个端子差分输出,如用户指南中的6.1 所示。
    您的输入信号是什么?您在哪里测量?
    JP12上的电压是多少? (PVDD)

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan Salazar  

    是否可以仅使用drv2700evm来生成信号?

    我使用万用表进行测量,测量方法与此视频类似  

    drive.google.com/open

    我不确定我的测量是否正确。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Burathate,

    我将在明天下载并观看视频,并提供进一步的评论,因为我现在无法下载。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我等你的帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Buraththat,

    我在视频中注意到的第一件事是,当您单击Connect (连接)时,控制台窗口未从模拟器变为USB。
    因此,GUI似乎没有与EVM进行实际通信。
    您是否可以尝试在控制台窗口未打开的情况下单击连接按钮? 如果通信良好,当您单击连接时,它将自动以USB模式打开控制台窗口。
    我将尝试从我的方面找出导致这种行为的原因。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Buraththat,

    您是否尝试过上述建议? 当您单击连接按钮时HCC是否识别EVM?
    您是否能够测试设备?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器