This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:有不同理由的问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768057/ina114-issue-with-different-grounds

部件号:INA114

您好,

我有一个桥接差分信号,我想要用仪表放大器放大此信号。

为此,我使用INA 114。

放大器信号应使用SAR ADC进行转换。 SAR ADC使用3.3V电源。 模拟输入引脚是P2_7。连接器J1上对应的对应的圆形引脚1。 当我连接以下原理图时,转换值是参考电压。因此,存在接地问题。

附上原理图和测量值。

非常感谢您的支持。

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carsten

    原理图文件未能通过。 请重试。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carsten

    我还没有收到您的回复,因此我将结束这条线。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis