This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702-Q1:输出低状态电压级别及其温度漂移

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761486/tlv1702-q1-output-low-state-voltage-level-and-its-temperature-drift

部件号:TLV1702-Q1

大家好,

我有三个关于 TLV1702-Q1输出低电平的问题。  

1.我能告诉我最大音量级别吗?  

2.是否有任何公式可用于估算温度为100C时的体积水平?

3.您能否告诉我"导轨电压输出摆动"的含义?

此致,

Takash Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-san,

    1.见对问题3的答复。

    2.没有任何公式可用于估计特定温度下的容积,但是一般经验法则是,输出电流越小,输出摆幅就越接近设备的导轨。

    3.这被定义为参考最近的轨(V+或V-)的电压输出摆动。您可以将其视为比较器实际输出电压与V+或V-轨之间的余量。 因此,根据数据表中定义的测试参数,任一导轨的最大VOH/Vol为900mV。

    此致,

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jonny-san,

    感谢您对此问题的及时回复。

    输出规格上的所有电气参数均在Ta = 25C下定义。 但我想特别了解这些参数在高温条件下(例如125C)如何变化。

    您没有任何数据吗?
    或者在高温条件下估计会有多少变化?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-san,

    这部分是不久前在图森开发的,所以我花了一些时间来尝试挖掘一些有关较高温度下的输出级别的数据。 通常,输出电平下限随温度升高而增加,是线性趋势线。

    我将尝试看看我是否可以在100C下测试零件,并尝试让您获得一些值,以便在此期间基于该值进行测试。

    此致,
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jonny-san,

    谢谢,我在等!
    如果需要一周以上的时间,您还可以推荐一台在高温条件下性能类似的设备吗?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-san
    我找到了125C时1mA汇电流的一些数据
    几个批次的VOL平均值为470mV,标准差为7mV
    在25C条件下,相同负载条件下的平均VOL为425mV
    在寒冷条件下,这会降低,因此最坏的情况是炎热
    VOL在温度上具有相当的线性,因此您可以估计100C时的值将在460mV范围内
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chuck-San,

    谢谢!

    此致,
    Takashi Onawa