请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV1702-Q1 大家好,
我有三个关于 TLV1702-Q1输出低电平的问题。
1.我能告诉我最大音量级别吗?
2.是否有任何公式可用于估算温度为100C时的体积水平?
3.您能否告诉我"导轨电压输出摆动"的含义?
此致,
Takash Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我有三个关于 TLV1702-Q1输出低电平的问题。
1.我能告诉我最大音量级别吗?
2.是否有任何公式可用于估算温度为100C时的体积水平?
3.您能否告诉我"导轨电压输出摆动"的含义?
此致,
Takash Onawa
Onawa-san,
1.见对问题3的答复。
2.没有任何公式可用于估计特定温度下的容积,但是一般经验法则是,输出电流越小,输出摆幅就越接近设备的导轨。
3.这被定义为参考最近的轨(V+或V-)的电压输出摆动。您可以将其视为比较器实际输出电压与V+或V-轨之间的余量。 因此,根据数据表中定义的测试参数,任一导轨的最大VOH/Vol为900mV。
此致,
Jonny