This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765836/ina333-ina333

部件号:INA333
尊敬的先生/女士

我用INA333来放大惠斯通桥的输出。 两个图中的x轴代表电阻值(单位:千欧),y轴代表来自Wheatstone桥接器和放大器的电压值(单位:伏特)。 INA333安培电源= 5V;增益=10;rg=11kohm。 Wheatstone桥接器的输出是线性的,但不是放大器的输出。原因是什么?

尊敬的Sir / Madami使用INA333放大惠斯通桥的输出。 两个图中的x轴代表电阻值(单位:千欧),y轴代表来自Wheatstone桥接器和放大器的电压值(单位:伏特)。 INA333安培电源= 5V;增益=10;rg=11kohm。 Wheatstone桥接器的输出是线性的,但不是放大器的输出。原因是什么?
 
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshaya,您好!

    您能否显示示意图?

    如何连接INA333的REF输入?

    桥是什么样子的? 您提到的电阻值是整个桥的电阻还是仅一条腿的电阻?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshaya,您好!

    如Kai所述,如果您可以分享一个示意图,其中显示了所有INA333参考输入,V和V+电源,VIN+,VIN-和REF输入以及传感器和Wheatstone桥接连接,这将非常有用。 请您解释一下上述电压图上的轴,Wheatstone桥的额定电阻是多少,或者我们是否正在研究一条腿的电阻?

    谢谢,顺祝商祺!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshaya

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    此致
    Dennis