This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:用于增益开关的OPA2189

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2189, TINA-TI, TS3A5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767351/opa2189-opa2189-for-gain-switch

部件号:OPA2189
主题中讨论的其他部件: TINA-TI, TS3A5017

大家好,

我的客户想在ADC之前设计PGA,他们在AFE设计中需要低Vos (<6.8uV)和低噪声(<0.1mV )。我们建议使用带有外部多路复用器的OPA2189来选择增益。

附件是客户提出的示意图,团队是否会帮助审核并给出一些意见?

或者我们有更好的解决方案可以提出。  

谢谢,顺祝商祺

周德熙

e2e.ti.com/.../OPA2189-AGC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,

    多路复用器为OPA2189的输入添加了一些寄生电容。 这会在反馈路径中引入相位滞后,并可能侵蚀相位余量。 因此,我会将合适的相位引线电容从OPA2189的输入添加到其输出中。

    在TINA-TI中运行相位稳定性分析,以查看哪个相位引线电容可提供最佳结果。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eddie,

    我有几个问题:

    - OPA2189电路输入处信号的预期振幅范围是多少?  这些双极信号(摆动 在 地面上/地下)是否存在? 信号的频率范围是多少?

    我问的原因是,OPA2189由双极+/-5V电源供电,支持共模 范围-5.1V至 +2.5V的输入信号 ,而TS3A5017多路复用器则由单极3.3V电源供电,仅支持单极0V-3.3V信号。   将需要一个具有双极电源的多路复用器。  

    -具有PGA的OPA2189是否直接驱动ADC?  他们在推动什么ADC (采样率是多少)?

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复

    谢谢
    Dennis