This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:OCP,用于400V DC总线

Guru**** 2581495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777704/ina301-ocp-for-400v-dc-bus

部件号:INA301

客户希望通过高DC总线实施OCP功能,以便在OC事件发生后实现快速故障响应时间。

我们是否有可以支持此类应用的INAxxx产品或路线图? 它看起来INAxxx器件需要至少维持高达600V的额定电压。  

应用:HV电机驱动

功能:OC保护

功率:100W至20KW

直流总线电压:400V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    感谢您与我们联系。  我们目前没有独立的IC可用或管道中的IC ,无法处理400V的直流总线电压。  但是,我会将您与我们团队中的一些系统工程师联系起来,因为他们更熟悉路线图。  除了与它们连接 外,您还可以考虑查看此处的其中一个隔离放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    我已经与我们的一些系统工程师联系过您,现在我们正在通过电子邮件为您提供服务,我将关闭此线程。  但是,如果您确实需要有关此主题的进一步支持,无论是针对我们的设备的这些测量条件还是针对特定的当前显示器的解决方法,请随时回复下面以重新打开线程或只需启动新线程。