This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:TL331

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM339, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764796/tl331-tl331

部件号:TL331
在“线程: LM339LM393”中讨论的其他部件

您好,

  我将TL331用于我的一个应用程序,作为简单比较器。 (无歇斯底里)。

我已将参考电压设置为2.5V至反相引脚,并给出了振幅4V和频率400Hz至非反相引脚的信号波。 我看到输出波形出现故障。 你能帮我解决这个问题吗?

附加sch和waveform以供您查看。

  此致

Anuraj NK.

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anuraj,

    这是反相,因为您的输入信号超过共模输入电压范围。 请参阅数据表的9.2 .2.1 部分。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

     我知道,最大共模电压为3.5V,因为我的电源为5V。  我提供了如下意见

    电源:5V

    VIN +:4伏

    VIN-:2.5 电压

    看起来,我无法使用TL331为上述要求配置比较器。 您是否可以建议/共享应用程序设计文档?

    波形只有在第二次脉冲后才出现毛刺,并且重复相同的方式。是什么原因?  如何解决此问题。

    请查找所附的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anuraj,

    您现在超过了负输入电压。 我假设您使用的是单电源(+5V和GND)。

    在单个5V电源上,“合法”输入范围为-0.2V至+3.5V。 您的输入似乎是负面的。

    这些图解的分辨率不够,但看起来输入电压在负峰值上低于接地,可能导致输入电压钳为负。 LM339/LM393/TL331系列对负输入电压非常敏感,当输入被拉至地下时,输出可能会"反转"。 这很可能导致"峰值"。

    因此,您将超过3.5V限制(如Kai所指出)和-0.2V限制。 尝试降低输入电压(电阻分压器),使比较器输入电压在限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

     请找到与您的答案一致的我的理解

    您现在超过了负输入电压。 我假设您使用的是单电源(+5V和GND)。

    重放:我使用 的是单电源(+5V和GND)。

    在单个5V电源上,“合法”输入范围为-0.2V至+3.5V。 您的输入似乎是负面的。

    重放:VIN+处的输入为非负值,VIN-为Vref =2.5V。

    当您说输入电压为负电压时,您正在考虑(VIN+)-(VIN-)对吗? 或(输入电压(VIN+)和(VIN-)。

    通常,对于比较器,(VIN+)-(VIN-)可以是正数或负数。 如果我错了,请纠正我。

    这些图解的分辨率不够,但看起来输入电压在负峰值上低于接地,可能导致输入电压钳为负。 LM339/LM393/TL331系列对负输入电压非常敏感,当输入被拉至地下时,输出可能会"反转"。 这很可能导致"峰值"。

    重放:请参阅随附文档,了解应用电路和所捕获的缩放波形。 VIN+和VIN-始终为正值。

    此致

    Anuraj NKe2e.ti.com/.../Comparator-Observations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anuraj,

    这是你给我们的第一个图。 它显示输入电压,肯定是负电压:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraj
    有一段时间没有新的条目,因此我将关闭此帖子。 如果您需要进一步帮助,请随时单击回复以重新打开帖子。
    卡盘