This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV341-Q1:故障分析模拟的SPICE模型(短模式):LMV34x-Q1

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776545/tina-spice-lmv341-q1-spice-model-for-failure-analysis-simulation-short-mode-lmv34x-q1

部件号:LMV341-Q1
主题中讨论的其它部件:TINA-TILM341

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,TI团队

我们已收到更新LMV34x-Q1 Spice模型的请求,用于短模式模拟,以进行故障分析。

-当前的LMV342-Q1 SPICE模型是否符合该要求?

或者,如果您对这种模拟故障分析有任何建议, 请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shosei,您好!

    我会将您的咨询移至产品组特定论坛。

    赫曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hatsuyama-san,

    我看不到LM341或LM341-Q1目前有SPICE模型可用。 您在哪里访问LM341型号?  LM341-N有一种型号  

    SPICE模型用于典型行为,而不是故障分析方案。 您能否进一步描述客户尝试进行哪种类型的故障分析? "短模式"是什么意思?

    谢谢!
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    客户希望模拟电压随动器用例中输入引脚(非反向输入)和输出引脚之间的短模式输出波形。

    问题的关键在于SPICE模型基础仿真是否适合此目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hatsuyama-san,

    感谢您的澄清。 模型不适用于此类分析,仅用于典型操作。

    最佳,
    保罗