This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4502:此部件的声码范围是什么

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, THS4551, THS4502, THS4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766975/ths4502-what-is-the-range-of-vocm-of-this-part

部件号:THS4502
主题中讨论的其它部件:ADS8900BTHS4551THS4500

您好,TI团队:  

请您帮助我了解此部件的Vocm引脚范围吗?

因为我使用的ADC ADS8900B 的Vref=2.5V,所以ADC输入共模电压应为Vref/2=1.25V。  

以前我使用THS4551,但我的输入电压点来自6V轨,因此THS4551无法承受这么大的输入电压,因为它的Vcc只是5V。

所以我选择了这部分[THS4502],12V作为Vcc。 我怀疑我能否在1.2V内配置THS4502? [Vocm=1.2V]

请就此回复,

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Venkatesh,

    您能否发布示意图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai
    这是我简单的原理图。 我可以在办公时间在Tina或OrCAD文件中共享此文件。 但是现在我把它画在笔记本里。

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Venkatesh,

    对于THS4502的12V单电源,您的VOCM输入范围应介于1V至11V之间。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还值得注意的是,1.2V符合Vocm引脚的输入范围,您将限制设备的输出范围。 器件的每个输出引脚(Vout+和Vout-)可从任一导轨摆动约1V (在此情况下为1V至11V)。 您需要确保输出引脚不会饱和并破坏整体差分输出。 您会注意到这意味着您不能超过差分输出超过约400mV。 对于1.2V的声码级别,我建议在双电源配置中使用该设备,以便显著增加放大器的输出范围。

    -Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasan Babiker31,

    感谢您的回复。

    我将尝试在Tina中验证您的意见并告知您。

    请您推荐适合使用THS4502的ADS8900B (参考电压=2.5V)的设计吗?

    Digikey说THS4502已经过时。 那么我可以使用 THS4500吗?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Venkatesh,

    www.ti.com/.../samplebuy

    您能否展示您的原理图? 到目前为止,您对THS4502做了什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Venkkatesh,

    您是否能够执行TINA分析? 您能否提供示意图? 输入差分信号的范围是多少? 您可以通过Kai提供的链接购买THS4502零件。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hasan Babiker31,

    我访问了Kai提供的链接,但在TI商店中,该部件已经售出,不可用。

    我访问了Mouser和Digikey网站,他们还显示了非库存和过时的消息。

      

    我们不需要过时的零件,否则该零件将在最近几个月内过时。 所以请推荐我在这个家庭中有一个很好的长寿的部分。 我曾想过使用 THS4500IDGKR ,这是否可以长期使用?

    我希望这跟THS4502差不多,对吗? 如果没有,请指导我选择正确的选项。

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hasan Babiker31,

    我曾想使用THS4500,因为最初我们可能只购买100个,但将来我们需要该部件可用。 所以我认为THS4500已经足够好了。 请确认相同。

    我在这里附上了基本的circuit.e2e.ti.com/.../left-side.TSC

    我想降低感应电阻值,这样应该提高THS4500放大器的增益。 是否可以将THS4500的增益配置为10V/V [感应电阻值降低10倍,如50mOhm],在输入端使用100Ohm,在反馈端使用1K? 是否有任何限制?

    如果我将感应电阻从500mOhm更改为50mOhm,我能得到每个10uA的步长吗? 我的当前测量范围为5A,分辨率为10uA。 我将使用ADS8900B作为我的ADC。

    我向 Keith Nicholas [ TI员工]寻求帮助,他指导我完成设计。  

    请参考电路并建议是否需要更改任何内容

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后单击蓝色箭头。

    您要从哪个国家订购THD4502?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Venkatesh,

    我有一些关于此设计的评论:

    1)正如Kai所强调的,THS4502不是一种过时的设备。 但是,如您所示,没有适用于此设备的样品。 DigiKey上的“过时”注释与该特定DGKR封装类型有关,但TI商店中还提供了许多其他类型。 不管怎样,THS4500也可以使用。

    2)我再次建议使用+/- 6V的双电源配置。 从您提供的TINA模拟中可以看出,输出(VF4)正被驱动到非常接近负电源导轨(GND)的位置,但在实际情况下,实际导轨大约为1V。 在对该型号进行试验后,我发现THS4500能够提供负输出,即使V形设置为0V。  该型号  似乎只  能 在双电源配置下正常运行。 我将研究如何更新模型,或者至少将这些信息放在宏注释中。

    3)我不建议在您的设计中使用10V/V增益配置。 如果您将配置更改为+/- 6V的双电源, 则VF6和VF7约为4.26V将 满足 您的输入共模范围要求。 在这种情况下,输入共模范围应在+/-5V左右。 您将看到,将R3更改为50mOhm,并将R5和R6降低为100Ohm,将允许您超出输入共模范围,从而为您提供非线性输出。

    最佳,

    Hasan Babiker