This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645HV:LMP8645HV销毁

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8645HV, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777682/lmp8645hv-lmp8645hv-destroy

零件号:LMP8645HV
主题中讨论的其他部分: INA181

我想用48V电源上的电流测量来测试LMP8645HV (LMP8645HV由+12V供电)。  当我改变负载时,功能是正确的。 但是,当我断开并重新连接带电负载时,LMP8645HV将不再工作并被损坏。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bernard:

    最终,当断开和重新连接负载时,您会听到由感应回退引起的危险铃声。 您的负载是多少? 它是否复杂? 此外,在突然的负载变化过程中,48V电源电压可能会显示过度振铃。 您是否对LMP8645HV的输入电压进行过测量? 您能否显示一些示波器图解?

    顺便说一句,我总是会借助电视来保护此类芯片的输入。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bernard:

    我们始终赞赏 处理 论坛上的问题。

    我必须同意Kai的观点,即当您断开和连接负载时,探测LMP8645HV的输入线(+In/-In)可以让您深入了解正在发生的情况。  当您连接带电负载时,输入端的电源与接地之间可能存在瞬时短路,这会在输入端产生足够快的共模(VCM)瞬时,这可能导致内部锁定 并破坏内部ESD结构。

    您能否提供一个示意图? 12伏电源是否与48伏电源分开? 是否有电容器连接到LMP8645HV的输入端? 您的负载是电感性还是电容性? 如何定义"销毁"?

    您 Ω 通过将10 μ A电阻器与+in和-in引脚串联来尝试调试系统,以查看这是否在限制进入器件的电流方面提供了一些保护。 之后,您还可以将80V夹紧TVS二极管从+IN/-IN放置到设备GND。 请参阅INA181数据表中的图示,作为执行此操作的示意图示例。 尽管如此,这些TVS二极管仅在VCM超过80V时才会提供保护。 在我上面解释的情形中,可能是速度(dVCM/dT)导致损坏。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bernard:

    距离您上次发布已有几天,因此希望您的问题已得到解决。 现在我将关闭该线程。 如果您需要更多帮助,请回复以重新打开线程或在新线程中提出新问题。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai和Peter,

     感谢您的建议。 问题确实是由于电阻负载造成的,电感效应。 TVS二极管解决了问题。

     此致

    伯纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernard:

    感谢您的反馈。

    祝您好运!

    Kai