This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240-SEP,PWM抑制输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777235/ina240-ina240-sep-pwm-rejection-in-output

部件号:INA240

尊敬的团队

我当时用INA240-SEP设计电路。

但是,我在IC的输出引脚上遇到了问题。 我正在输入引脚上应用调制信号(12V至0V)@ 200 Hz,并且正在使用0.27 欧姆并联电阻器。 现在,在输出引脚中,我能够获得与消耗电流成正比的电压信号,但是,此输出也在我应用信号的相同占空比下进行调制。 此外,我也会获得峰值。

IC的数据表提到它具有良好的PWM抑制,但它没有这样做。 附件是我的电路图。

我希望得到你们的支持,你们早日作出反应将是非常可观的。

 

我感谢各位的期待,并期待着听取你们的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank,

    请显示INA240的差分输入。

    INA240拒绝共模PWM电压,而不是差分。 从您的图中,差分输入似乎是PWM信号,它当然会出现在INA240输出上。

    如果要观察PWM抑制效应,应移除负载,并缩短0.27欧姆。 您只会看到与PWM转换相对应的峰值,它们应该会在几个用户中迅速消失。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    考虑到我的情况,考虑到差分输入是PWM信号,是否有办法使输出成为稳定的直流信号?
    或者是否有任何I C ir滤波电路可用于将PWM输出电压转换为稳定的直流电压?

    此致
    Mayank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayank,

    我有点困惑。 您能详细介绍您的应用吗? 为什么要对输入应用调制信号? 0.27R分流器的作用是什么? 您的负载是多少? 为什么要选择稳定的直流输出信号?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank,

    我和Kai有同样的问题。 您的赛道目标相当不同寻常。

    无论如何,您是否可以在数字域中进行平均计算? 一旦输出数字化,使用这种低频应该是相当容易的。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    我的负载是一个LED交通灯,为了控制其亮度,我正在其电源引脚处应用不同占空比的调制信号。 现在,为了获得其工作状态的反馈,我正在INA240-SEP的帮助下测量电流。 现在,我必须提供反馈,即,我的控制器的运算放大器到GPIO引脚的输出,并且因为它是GPIO,所以我需要稳定的直流电压。
    我希望这能说明问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayank,

    在任何情况下,您都需要微控制器的ADC输入? 然后你就可以在软件中完成所有的数学运算,就像Guang已经提到的那样。 或者,您可以在INA240的输出中添加一个简单的RC低通滤波器,并生成脉冲链的平均电压。 然后,简单的OPAMP单位增益推杆可以驱动ADC输入。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank,

    这是一个有趣的建议,但是我认为您的计划缺少了一些东西。 将INA240输出设置为GPIO最多不起作用。 INA240输出为模拟信号。 它产生了一个糟糕的数字输入信号。

    您可以将INA240输出用于过电流保护。 如果是这种情况,您可以按照Kai的建议,使用RC输出滤波器将其平滑至一定程度。 但是,您可能希望使用滞后比较器在传递到GPIO之前对其进行缓冲。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayank,

    距离您上次发布已有几天,因此希望您的问题已得到解决。 现在我将关闭该线程。 如果您需要更多帮助,请回复以重新打开线程或在新线程中提出新问题。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应