This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:无预期VCLAMP电压

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765591/lmh6553-unexpectd-vclamp-voltage

部件号:LMH6553

你(们)好

钳表电压除以3.3V电源的一半,并应用于VCLAMP。

 (3.3V -> 1.65V,使用Rt=RB=1Kohm生成半电压)

但是,测量后,VCLAMP处的电压显示~0.35V。

VCLAMP时预期为1.65V,但不是。  这是假设的操作吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Na na:

    您能否显示示意图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我附加了文件。

    您是否发现客户电路存在任何问题?

    e2e.ti.com/.../E2E.xlsx

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Na na:

    反馈电阻器太小! 这可能导致输出电压意外切断。 为什么您选择51R电阻器,尽管数据表推荐275R电阻器? 请参阅数据表的表1和表2。

    夹紧操作应起作用。 1k电阻器足够低电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉回复太晚了。
    客户更换反馈电阻器为275欧姆,但效果不好。

    我会不断地关注这种情况。

    现在,他们又问了我们一些问题。 您是否有以下问题的答案?

    1.
    如果vs=+/-3.3V,当VCLAMP浮动时,VCLAMP的电压是多少?
    例如,数据表规范说明,当VCLAMP浮动时,其默认电压为1V。

    二.
    您是否可以共享VCLAMP的内部电路?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai

    问题已解决。
    根本原因是客户电路上的连接错误。

    感谢您的合作。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的听到... :-)

    Kai