This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:用于宽范围电源输入

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777488/ina219-used-on-wide-range-power-input

部件号:INA219

您好,先生:

很抱歉打扰你。

您能否仔细检查 IN219是否可用于宽范围电源输入(12V~24V)?

由于英特尔获得的信息显示INA219只能用于固定电压输入,否则精度将非常差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    您能详细说明“宽范围电源输入(12V~24V)”的含义吗? 也许您可以提供一张草图来量化它? 如果总线电压类似于PWM波形,则会影响精度,尤其是在频率较高的情况下。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    距离您上次发布已有几天,因此希望您的问题已得到解决。 如果您需要更多帮助,请回复此主题或开始新主题。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应