请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA2314 主题中讨论的其他部件: TLV2314
您好! 我使用OPA2314和压电传感器设计 一个设备来收集暂停电压信号。 原理图 和噪声图像使图像向下。 我想知道噪音的可能原因。请帮我。 搜索发现的文档。暂停频率不超过30Hz。 感谢您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
添加10R隔离电阻器是不够的:
e2e.ti.com/.../opa2314_5F00_1.TSC
最好在TLV2314的反馈路径中添加100pF相位引线电容:
e2e.ti.com/.../opa2314_5F00_2.TSC
另请观看此培训视频:
training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-3
Kai