This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:INA223的高电压选项

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767661/ina223-high-voltage-option-of-ina223

部件号:INA223

您好,先生:

请您告知,如果我们在管道中有INA223 (模拟输出和I2C控制)的高电压选项(>=30V)?

谢谢,此致,

陈耀恩
2019年29月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wayne:

    感谢您与我们联系。 我们通常不会在网络上共享有关未来产品的任何信息,除非该产品将在几周内发布。 因此,我将通过电子邮件与您联系,告诉您我们的计划以及您可以联系谁以获取更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,Patrick。 我很快就会给您发送电子邮件...Wayne Chen