This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:INA188输入级偏移电压测试条件

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776572/ina188-ina188-input-stage-offset-voltage-test-condition

部件号:INA188
主题中讨论的其他部件: INA828

尊敬的先生:

我有一个关于INA188测试条件的问题。 什么是收益? 它是G=1还是G=100?

我指的是INA828。 它将Vosi的测试条件指定为G=100。 我想需要更高的Vosi测试增益来最小化Voso影响,对吗?

此致,

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masa:
    遗憾的是,数据表中未注明测试条件。 也就是说,由于Vosi和Voso都是以G=1时的RTI (参考输入)值提供的,因此测试两者时的精确增益不应影响参数值。

    对Vosi和Voso测试使用不同的增益可以区分Vosi和Voso。 例如,使用INA828的测试条件,当配置为G=1时,INA的输出电压将为Vos1 = Vosi + Voso。 在G=100时,输出电压将更改为Vos100 = Vosi * 100 + Voso。 从这两个方程式中,我们可以确定Vosi =(Vos100 - Vos1)/99和Voso = Vos1 - Vosi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    非常感谢您的解释。
    Masa.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    我可以确认工厂如何测量Vosi和Voso,或者我们如何在实验室进行测量吗?

    我理解你的解释。
    首先将两个输入短路,然后测量G=100和G=1的输出。
    Vos100 = Vosi * 100 + Voso (在G=100时)
    Vos1 = Vosi + Voso. (G=1时)

    然后,下面的两个计算方法将是这样的。 不是吗?
    Vosi =(Vos100 - Vos1)/99
    VOSO = Vos1 - Vosi

    我不确定为什么在INA数据表中指定独立的Vosi和Voso,并且需要计算总Vos。 是因为要使用增益条件还是INA内部有三个Opas? 如果收益只是原因,我认为RTI Vos可能起作用。

    (我的客户正在设计最大Vos值和偏移校准的利润,以固定增益缩短INA的两个输入)。

    此致,
    Masa.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masa:

    我需要与最终测试团队一起确认INA188在生产中的测试方式。  

    独立指定Vosi和Voso的原因是INA输出处的偏移电压是Vosi的线性组合,后者将通过配置的INA增益获得,而Voso则不会获得。 没有一种方法可以将这种行为总结为一个价值。 输入参考偏移电压也是如此。 对于输入参考偏移,Vosi的贡献是恒定的,但Voso的贡献将除以INA的配置增益。