This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:数据表中的INA188,INA828和INA129静态电流规格

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA129, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767868/ina188-ina188-ina828-and-ina129-quiescent-current-specification-in-datasheet

部件号:INA188
主题中讨论的其他部件:INA129,INA828

尊敬的先生:

我可以询问数据表中的静态电流规格吗?

INA129 deifines max IQ "+/-" 750uA。 是否因为电压范围定义为+/-18V?

INA188和INA828不使用“+/-”,而只是使用“+”。 我不知道是不是因为它们定义的电压范围是36V而不是+/-18V。

如果是,INA188 1.8mA menas +/-900uA和INA828将是+/-425uA (850uA)来设计每个正负功率调节器?

此致,

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masa:

    INA188的电流应为+/-1.8mA,INA828的电流应为+/-850µA。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    感谢您的澄清。 Masa.