This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:INA188的DC CMRR

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776703/ina188-dc-cmrr-for-ina188

部件号:INA188

您好,

我正在使用INA188测量10uA直流负载。 INA188由+-15V供电。 我认为图16指定了AC CMRR。 由于INA188的通用电压保持为12V直流,这是否意味着可以忽略AC CMRR带来的错误? 我在数据表中找不到DC CMRR值。 直流CMRR引起的错误是否等于(12V直流/DC CMRR)作为附加偏移(Vos)错误?

除偏移电压外 ,自动归零技术是否还消除了CMRR错误?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Di,

    您是否在数据表的6.5 部分中看到了"共模抑制比"规范? 它适用于直流至60Hz。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Di,

    正如Kai提到的,对于G=1,1.01万 ,数据表中显示了INA188直流至60Hz CMRR ( P5,章节6.3),1000。

    如果INA188共模在12V DC下保持恒定,则共模错误将是恒定DC错误。

    此致,

    路易斯