This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:将负轨下的输入>0.3V驱动到具有相同封装的其它比较器输入的影响。

Guru**** 2845700 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139A, LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768186/lm139a-effect-of-driving-input-0-3v-below-the-negative-rail-on-other-comparator-inputs-with-the-same-package

部件号:LM139A
在“线程: LM139”中讨论的其他部件

LM139A为5962-87739012A。8773.9012万。  这是双比较器包。

导轨电压为+5V/0V时 ,-input被驱动至 -1.2V,这导致 封装中的第二个比较器将 其+输入电压拉至-0.32V,同时由2.5V驱动,源阻抗为7.5K。  您能否确认 以这种方式驱动轨道下方的输入会导致此故障模式并使 机构亮起一些灯?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:

    LM139系列基于结隔离过程构建,针脚上不包含特定的ESD保护设备。

    所有内部电路节点都通过反向偏置接点与基板隔离(考虑内部示例原理图中通过反向偏置二极管连接到通用芯片基板的每个节点)。

    如果一个引脚的降压超过V-以下的二极管,则可以正向偏置这些二极管,并将其他节点向下"拖动"穿过基板。 由于没有定义的反向电压路径,反向电流将通过各种内部接点找到它们的通路。

    与使用离散封装组件构建的电路不同,芯片上的设备可以通过各种路径和反向连接相互连接。

    这就是数据表多次警告输入负电压的原因。 您*真的*不想这样做...

    7.5k/2.82V=376uA流入+输入。 要将-Input拉至-1.2V,这需要几毫安,因为您将被基板接合处夹紧,基板接合处包含许多穿过设备的路径。 其中一条"各种路径"可能是其他输入设备。

    因此,是的,将一个输入电压降至地面以下1.2V会导致电流流经其他引脚。 这并不是意料之外的事,显然应该避免! :^)