This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200B输入偏置电流范围

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777079/amc1200-amc1200b-input-bias-current-range

部件号:AMC1200
主题中讨论的其他部件: AMC1301

你(们)好

您能否提供AMC1200B的输入偏置电流和输入偏置电流规格? 我在数据表中找不到它们。

谢谢,此致,

Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naveen:

    我会向团队发送一份便条,如果我们有任何可以分享的信息,请告知您。

    您正在使用哪种类型的应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naveen:

    我们没有任何其他信息可供提供。 我建议您使用数据表中的典型输入电阻28kOhm和图6来计算电流。 输入电流在大约Vin = 0V时超过零,AMC1200上没有额外的共模输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Smith先生
    我们正在模拟处理应用中使用AMC1200。 最近我们遇到了AMC1301,在数据表中输入偏置电流通常为62ua。 此外,还提供了有关输入偏置电流对测量精度的影响的应用说明。 所以我们想用AMC1200来分析同样的问题,但是找不到规格。 请分享任何其他详细信息。

    此致
    Naveen。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naveen:

    感谢您提供更多信息。 很抱歉,我没有提供任何其他详细信息。