您好,
我正在寻找保护TLV07运算放大器上输入引脚的建议。 我的设计旨在测量0-20V的输入信号,我已将电源导轨扩展至-4V和+24V,以确保整个测量范围内的线性。 但是,我希望保护器件免受非反相输入的潜在过压,因为这些输入是用户可访问的。 主要问题是电压峰值,我们预计电压将低于100V,100us,但更喜欢高达350V的保护。 如果没有应用运算放大器电源轨,就不应该出现这种情况,但我也想了解如果在没有主动驱动轨的情况下为输入信号施加电压的问题。
我了解在绝对最大额定值中,只要信号输入引脚超过任一导轨0.5V,就会出现问题。 我还看到信号输入电流的最大值为10mA。 保护设备是否像确保过载信号不会超过10mA电流输入限制那样简单? (例如,如果我们将1k电阻器与信号引脚对齐,则会将350V电位产生的电流限制在3mA以下)。
我期待您提供任何建议和应用说明。