This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:LMH3401最大程度地提高脉冲输入的输出电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777399/lmh3401-lmh3401-maximizing-output-voltage-for-pulsed-input

部件号:LMH3401

您好e2e:

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/77.2076万/2857052上285.7052万上的后续问题

1)请考虑此电路:
          _______         _________
signal---|      |--40Ω-|           

         |LMH3401|      |ADC12DJ3200|
VDC--V直50Ω-|_______ |--n ü 40Ω--|________ |
|

在我的设计中,我希望 LMH3401 输入的平均电压不同。 这是因为V_IN+不对称,即电压占空比远不是50 %。 换言之,V_IN+- V_IN-的直流电压远高于0。 它是否会导致放大器中的问题没有这样的平衡输入?  

2)请考虑此电路:
          _______     _________
signal---|      --|          |
         |LMH3401|  |ADC12DJ3200|
VDC--V直50Ω-|_______ |--|_________ |
|

如果将 LMH3401 V_OUT +直接连接到 ADC12DJ3200 INA+-而板上没有40欧姆电阻器(轨迹长度< lambda / 10),从而绕过40欧姆电阻损失,那么40欧姆电阻器的0.55 电压损失在实践中是否会改善到~1? 此电路在实际应用中是否适用于宽带输入? 与指定绩效的偏差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1)每个输入节点处的直流电压是多少?信号的振幅和频率是多少?

    2)请记住,输出端的设备内部仍有10欧姆电阻器。 因此,如果使用40欧姆电阻器,则会出现0.5 电压损失和0.83 损失,而不使用。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasan:

    1)
    IN+:DC = 0.28 V | Vp = 0.11 V,f = 4 GHz
    输入-:DC = 0.45 V | Vp = 0

    2)
    为了澄清,您说设备内部的10欧姆电阻器会导致0.83 电压损失? 例如,SBOS695A的第6页指出,典型的差分输出电压是5.6 Vpp。 该电压是在设备内的放大器输出处还是在包括10欧姆电阻器的设备输出处可见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PTD:

    1.是的,设备应该能够以这种方式工作。 但请记住,直流电压的差异将会增加,并反映在差分输出中。 您的信号源还应具有50欧姆阻抗,以便电路两侧的阻抗保持平衡。

    2.在您的原始问题中,您提到了拆除40欧姆电阻器以防止0.55 电压损失。 我想你的推理是因为你有来自ADC的100Ohm负载,所以会有电压分割。 如果是这种情况,我注意到您仍在器件内部有输出电阻器,因此这些电阻器和ADC的输入阻抗之间仍有电压分割。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasan:

    1.听起来不错,谢谢。

    2.仍会有电压除法,但数据表中5.6 Vpp的最大输出在哪里?

    A或B对吗?

    答案A) 5.6 Vpp在内部引用;即放大器的输出,但在10欧姆电阻器之前。
    ---对于没有匹配的电阻器:5.6 Vpp输出被分为10欧姆和50欧姆,导致5.6 * 50 /(10 +50)= 4.67 Vpp达到100欧姆差分负载。
    ---带有40欧姆匹配电阻器:5.6 Vpp输出分为50欧姆和50欧姆,结果5.6 * 50 /(50 +50)= 2.8 Vpp达到100欧姆差分负载。

    答案B) 5.6 Vpp在外部参考,即在10欧姆芯片之后,即设备的输出。
    ---对于没有匹配的电阻器:5.6 Vpp输出由100欧姆差分负载直接检测。
    ---带有40欧姆匹配电阻器:5.6 Vpp输出分为40欧姆和50欧姆,结果5.6 * 50 /(40 + 50)= 3.1 Vpp达到100欧姆差分负载。

    谢谢!
    PTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PTD:

    答案A。这在数据表的8.1 部分中有进一步的解释。

    最佳,
    Hasan Babiker