This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:LMH6629

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768064/lmh6629-lmh6629

部件号:LMH6629

您好,

您能否描述如何测量 噪声图(dB)与 Rs的图解。 例如LMH6629的图58。   

非常感谢

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    "图58是NF与RS的对比图,电路如图52 (RF = 240 Ω,AV =+10V/V)。 显示未端接(RT =开放)和端接系统(RT = RS)的NF曲线。' -从数据表

    图52是该测试的设计配置,数据表解释了电阻器的值。 还有另一个当前开放的E2E线程,其问题与您的问题非常相似。
    也许可以进行TINA模拟以获得噪声图解,但我不确定。 我将确认以下E2E帖子以及您的问题已得到解答。

    e2e.ti.com/.../76.4114万

    谢谢!
    -Karan